DOCA0284ZH-03

操作附件

@experts: Topic shared between DOCA0284 and DOCA0285, with profiling; indicate if comments do not apply to both guides

XFMXMN 线圈

警告
电击、爆炸或弧闪危险
  • 请勿在安全链中使用 MicroLogic Active 远程控制功能。
  • 将通讯线圈的电压限制为不超过 250 V。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

XFMXMN 线圈是设备中选装的附件。它们可以是标准型、增强型或通讯型:

  • 标准线圈设计用于接收脉冲类型或保持的电压操作指令。相关安装信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书 51201007AA

  • 增强型线圈将线圈控制上的过压维持在控制标称电压的 15%。它们用于具有高压级别的电网。相关安装信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书 NVE40749

  • 通讯线圈是一种增强型线圈,用于接收有线通讯网络发出的分闸和合闸指令。相关安装信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书 NVE40766

XF 合闸线圈

如果弹簧机构已储能,那么 XF 合闸线圈在通电后立即使断路器合闸。脉冲操作命令的持续时间必须至少为 200 毫秒。

XF 合闸线圈有标准型、增强型和通讯型可供选择。

MX 分闸线圈

MX 分闸线圈在通电后立即使断路器分闸。脉冲操作命令的持续时间必须至少为 200 毫秒。如果保持此命令,MX 分闸线圈使断路器锁定在 OFF 位置。

MX 分闸线圈有标准型、增强型和通讯型可供选择。

MN 欠压线圈

电源电压跌至其额定电压的 35% 至 70% 之间时,MN 欠压线圈立即使断路器分闸。如果线圈没有接收到电源,则无论是通过手动操作还是电气操作,都无法使断路器合闸。任何尝试使断路器合闸的操作都对主触点不起作用。线圈的电源电压返回到其额定电压的 85% 后,断路器才能再次合闸。

MN 欠压线圈有标准型和增强型可供选择。

PF 准备合闸触点

它是选装在断路器内部的附件。

PF 准备合闸触点远程提供由准备合闸指示器本地提供的指示。

它由远程指示断路器已准备好合闸的转换触点组成,亦即指示:

  • 断路器处于分闸位置。

  • 弹簧机构已储能。

  • 没有保持的分闸指令。

相关安装信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书 NVE35466

MCH 储能马达

它是选装在断路器内部的附件。

当断路器合闸时,MCH 储能马达自动对弹簧机构储能,从而使断路器能够在分闸后立即合闸。

相关安装信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书 NVE35514

RES 电气远程复位装置

它是选装在断路器内部的附件。

在脱扣后,此功能使 SDE 故障脱扣指示触点和机械指示器复位,并使断路器合闸。

在使用该选件的情况下,必须使用 XF 合闸线圈。

RES 电气远程复位不兼容额外的 SDE2 故障脱扣指示触点,因为它们安装在同一物理位置。

CDM 机械操作计数器

它是选装在断路器内部的附件。

CDM 机械操作计数器统计运行周期计数,可在前面板上查看。它兼容手动和电气控制功能。

所有电源切换系统都必须选配此附件。

相关安装信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书 NVE35516

BCIM 断路器通讯和隔离模块

这是一个可选附件,安装在 MicroLogic Active 控制单元背面。

BCIM 模块与 XFMX 通讯线圈相连,以便远程控制断路器操作。它可实现 MicroLogic Active 控制单元与 ULP 模块(如 EIFE 接口和 IFM 接口)之间的通讯。

BCIM 模块还提供以下器件之间的隔离:

  • MicroLogic Active 控制单元与其他 ULP 模块之间。

  • XFMX 通讯线圈之间。

BCIM 模块安装在 MicroLogic Active 控制单元背面。

相关安装信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:BRU4329407

ULP 端口模块

ULP 端口模块是与设备的端子块安装在一起的选配附件。

ULP 端口模块:

  • BCIM 模块供电。

  • 集成 ULP 接线端子。

  • 需要连接到 EIFE Ethernet 接口。

  • 允许连接到外部 ULP 模块,如 FDM121 显示器或 IFE 以太网接口。

固定式断路器:

抽出式断路器:

相关安装信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:

  • 用于固定式 MasterPacT MTZ1ULP 端口模块:NVE40791

  • 用于抽出式 MasterPacT MTZ1ULP 端口模块:NVE40796

EIFE 嵌入式 Ethernet 接口

它是选装在抽出式断路器的抽架上的附件。

EIFE 嵌入式 Ethernet 接口使 MasterPacT MTZ 抽出式断路器能够通过 Modbus TCP/IP 协议与 Ethernet 网络相连。

通过它,能够对 MicroLogic Active 控制单元提供的所有数据进行数字访问。此外,它还监测抽架中的设备位置:连接、测试、退出。

相关安装信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:NVE23550

有关使用说明,请参阅本指南的开头相关文档中提及的 DOCA0106•• Enerlin'X EIFE - 用于单个 MasterPacT MTZ 抽出式断路器的嵌入式 Ethernet 接口 - 用户指南

用于单个断路器的 IFE Ethernet 接口

IFE Ethernet 接口允许通过 Modbus TCP/IP 协议对单个断路器进行 Ethernet 访问:

断路器通过 ULP 端口模块和预制的 ULP 线连接到 IFE 接口。

相关安装信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:HRB49218

有关使用说明,请参阅本指南的开头相关文档中提及的 DOCA0142•• Enerlin'X IFE - 用于单个断路器的 Ethernet 接口 - 用户指南

IFE Ethernet 配电盘服务器

IFE Ethernet 交换机服务器允许通过 Modbus TCP/IP 协议对一个或多个断路器进行 Ethernet 访问。它支持以下通讯架构:

  • 单个断路器通过 ULP 端口模块连接到 IFE 服务器。

  • 最多 11 个断路器通过堆叠到 IFE 服务器的 IFM Modbus-SL 接口连接。

相关安装信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:HRB49218

有关使用说明,请参阅本指南的开头相关文档中提及的 DOCA0084•• Enerlin'X IFE - Ethernet 交换机服务器 - 用户指南

用于单个断路器的 IFM Modbus-SL 接口

IFM Modbus-SL 接口允许通过 Modbus 串行线路通讯网络访问单个断路器。断路器通过 ULP 端口模块或 COM 端子块以及预制的 ULP 线连接到 IFM 接口。

相关安装信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:NVE85393

用于单个电路断路器的 FDM121 前显示模块

用于单个电路断路器的 FDM121 前显示模块显示由包含 MasterPacT MTZ 断路器的单个智能模块化单元提供的测量、报警和操作辅助数据。

固件版本不低于 V004.000.025 的 FDM121 显示器与 MicroLogic Active 控制单元兼容。较早的固件版本需要更新才能兼容。

相关安装信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:QGH80971

有关使用说明,请参阅本指南的开头相关文档中提及的 DOCA0088•• Enerlin'X FDM121 - 用于单个断路器的前显示模块 - 用户指南

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?