诊断报警
诊断程序
下表显示了在 MicroLogic Active 检测到报警后要采取的操作。同时,后文对每种操作进行了详细的说明。
识别检测到的报警
MicroLogic Active 控制单元通过以下指示灯指示报警:
-
Ready LED(绿灯闪烁或熄灭)
-
Status 栏(红色或橙色)
-
L 脱扣原因 LED(红色或橙色)
-
弹出报警屏幕(红色或橙色)
检测到两个级别的报警,并由状态栏的颜色来指示:
-
红色指示检测到高严重级别的报警。
-
橙色指示检测到中等严重级别的报警。
检测到高严重性报警后的建议操作
下表显示了需根据报警消息执行的操作。
有关事件消息的详细信息,请参阅 DOCA0265•• MasterPacT MTZ - MicroLogic Active 控制单元 - 用户指南。
代码 |
报警消息 |
报警描述 |
建议操作 |
---|---|---|---|
0x1400 |
自检 1。更换控制单元。 |
控制单元自检检测到控制单元存在重大内部事件。 |
更换 MicroLogic Active 控制单元。请联系 Schneider Electric 技术支持部。 |
0x1402 |
电流互感器丢失。更换断路器。 |
控制单元自测试检测到断路器的内部互感器已断开连接。 |
更换断路器。请联系 Schneider Electric 技术支持部。 |
0x1403 |
ENCT 已断开 |
控制单元自测试检测到断路器的外部中性线电流互感器已断开连接。 |
检查外部中性线电流互感器 (ENCT) 的内部/外部接线 |
0x1404 |
控制单元温度过高 |
控制单元的温度高于最大温度阈值。 |
降低断路器附近的环境温度。 |
0x1405 |
自检 3。更换控制单元。 |
控制单元自检检测到控制单元存在重大内部事件。 |
更换 MicroLogic Active 控制单元。请联系 Schneider Electric 技术支持部。 |
0x1406 |
自检 4。更换控制单元。 |
控制单元自检检测到控制单元存在重大内部事件。 |
更换 MicroLogic Active 控制单元。请联系 Schneider Electric 技术支持部。 |
0x1409 |
无法读取互感器插头 |
控制单元无法读取互感器插头的值。 |
@Caroline/Adrien: use of word “fail” normally avoided
due to legal implications; advise if event census will be changed
检查互感器插头和功能插头的连接。如果连接良好但依然失败,则更换互感器插头或 MicroLogic Active 控制单元。 |
0x1413 |
Ig 测试 - 未脱扣 |
在接地故障保护测试期间,断路器未脱扣。 |
@Caroline/Adrien: use of word “fail” normally avoided
due to legal implications; advise if event census will be changed
重新开始测试。如果再次失败,则更换 MicroLogic Active 控制单元。 |
0x151B |
Ii 测试 - 未脱扣 |
在瞬时保护测试期间,断路器未脱扣。 |
@Caroline/Adrien: use of word “fail” normally avoided
due to legal implications; advise if event census will be changed
重新开始测试。如果再次失败,则更换 MicroLogic Active 控制单元。 |
0x1416 |
Mitop 已断开。请致电 Schneider Electric 技术支持部 |
断路器 Mitop 已断开。 |
重启前,请联系 Schneider Electric 技术支持部 |
0x1430 |
保护设置复位成出厂设置值。 |
如果控制单元因内部事件而关闭,则在下次重启时,保护设置会复位为缺省保护设置。 |
利用 EcoStruxure Power Commission 软件更新 MicroLogic Active 控制单元固件。否则,计划更换 MicroLogic Active 控制单元。 |
0x1442 |
触点磨损 > 100%。更换断路器 |
触点磨损指示器已达到阈值 (100%)。 |
更换断路器。请参阅 MicroLogic Active 控制单元用户指南中的触点磨损说明,以便评估断路器的隔离能力、额定负载耐受能力、操作能力和脱扣能力。 |
0x150F |
铁 CT 损失。更换断路器。 |
控制单元自检在断路器的所有内部电流供应源互感器中均检测到事件。 |
更换断路器。 |
0x1518 |
自检 6。更换控制单元。 |
控制单元自检检测到控制单元存在重大内部事件。 |
更换 MicroLogic Active 控制单元。请联系 Schneider Electric 技术支持部。 |
0x6200 |
Ir 启动 (I > 105% Ir) |
长延时保护预警启动:相电流或中性线电流中至少有一者高于 105% Ir 阈值。断路器的工作接近 Ir 阈值。 |
无需操作。仅供参考。 |
有关各部件最大操作次数的更多信息,请参阅 DOCA0305•• MasterPacT MTZ IEC 断路器 ( MicroLogic Active 控制 单元 - 维护 指南。
有 Schneider Electric 服务代表 关谁可以执行建议操作的更多信息,请联系您的 。
检测到中等严重性报警后的建议操作
下表显示了需根据报警消息执行的操作。
有关事件消息的详细信息,请参阅 DOCA0265•• MasterPacT MTZ - MicroLogic Active 控制单元 - 用户指南。