DOCA0284ZH-03

抽架锁定在任意位置

@experts: Topic shared between DOCA0284 and DOCA0285, with profiling; indicate if comments do not apply to both guides

描述

抽架可以锁定在任意位置(连接、测试或退出位置)。

这个锁定功能要求对抽架执行机械调整,详见下文。

抽架锁定后,摇进摇出手柄无法插入到摇进摇出手柄插孔中。

抽架可以利用以下装置锁定在任意位置:

  • 最多三个锁扣直径为 5-8 毫米的挂锁(标配)。

  • 一个或两个供选配的钥匙锁。

钥匙锁可与挂锁配合使用。

利用钥匙锁附件进行 VSPD 抽架锁定

利用钥匙锁附件锁定抽架以及相关的锁定和解锁步骤与抽架锁定在退出位置中所述的一致。

调整抽架

危险
设备掉落风险
  • 确保吊装设备有足够的吊装能力来吊起设备。
  • 关于吊装设备的使用,请遵循制造商说明。
  • 穿戴安全帽、安全鞋和厚手套。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
注意
设备损坏风险
安装和拆卸设备时,必须牢牢紧固抽架。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

根据以下步骤调整抽架锁定机构,以便抽架能够锁定在任意位置。

阶段

描述

1

移除端子块铭牌和抽架前罩。(请参阅以下步骤)

2

更改锁具位置

3

重新装上抽架前罩和端子块铭牌

移除端子块铭牌和抽架前罩

开始此操作之前,先确认断路器处于退出位置,然后再将断路器从抽架中移除。

步骤

操作

1

用 PZ2 螺丝刀移除固定端子块铭牌的两个螺钉。

2

小心拉出端子块铭牌。

3

用 PZ2 螺丝刀移除固定抽架前罩的两个螺钉。

4

拉掉抽架前罩。

更改锁具位置

步骤

操作

1

确定锁具塑料盖的位置。

2

提起锁具的塑料盖,并保持住。

3

用 PZ2 螺丝刀移除固定锁具的两个螺钉。

4

移除锁具。

5

将锁具旋转 180°,将其从退出位置 (A) 解锁并锁定在任意位置 (B)。

6

用手指按下锁槽后方的锁片。

7

插入锁具,确保凹口位于左侧。

8

用 PZ2 螺丝刀旋入两个螺钉,将锁具固定到位。

释放塑料盖,让其回落到位

重新装上抽架前罩和端子块铭牌

步骤

操作

1

重新装上抽架前罩。

2

用 PZ2 螺丝刀旋入两个螺钉,将抽架前罩固定到位。

3

将端子块铭牌滑入到位。

4

用 PZ2 螺丝刀旋入两个螺钉,将端子块铭牌固定到位。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?