DOCA0284ZH-03

终检和报告

This topic is present in MTZ1 and MTZ2-3 (Commissioning). Any changes made will be made in all these guides.

终检

调试测试结束后,进行以下检查:

步骤

操作

1

确认连接点的紧固扭矩正确,设备内部未留有任何工具或物体,并且所有断路器、门和保护盖都已设置到位。

2

确认断路器已分闸(OFF 位置),且合闸弹簧已储能。

通过 EcoStruxure Power Commission 软件生成的项目报告

EcoStruxure Power Commission 软件生成项目报告,其中列出了用于该项目的断路器。它针对每个 MasterPacT MTZ 断路器提供以下信息:

  • 断路器识别数据

  • MicroLogic Active 识别数据

  • 附件清单包括内部附件和外部模块

  • MicroLogic Active 控制单元的保护设置

  • 报警设置

  • IFEEIFEIFM 通讯接口设置

  • BCIM 模块设置

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?