DOCA0284ZH-03

MasterPacT MTZ1 系列

@TW: this topic is profiled for sharing between 带 MicAct 的 MTZ1 用户指南 and 带 MicAct 的 MTZ2/MTZ3 用户指南

MasterPacT MTZ1 断路器系列包括:

MicroLogic Active 控制单元的 MasterPacT MTZ1 断路器

对于高达 690 Vac 的交流电源系统,带 MicroLogic Active 控制单元的 MasterPacT MTZ1 系列断路器的额定电流为 630 A 至 1,600 A。

注: 对于带 IT 接地系统的交流电源系统,电压不得超过 600 Vac。

提供了以下带 MicroLogic Active 控制单元的 MasterPacT MTZ1 断路器:

  • 有一个壳架等级。

  • 有下列电源系统:

    • 3 极 (3P)

    • 4 极 (4P)

  • 有下列安装类型:

    • 固定式断路器

    • 抽出式断路器

断路器

危险
电击、爆炸或弧闪危险
请勿将版本号为 004.000.000 的 MicroLogic Active 控制单元安装在性能级别为 L1H3MasterPacT MTZ 断路器上。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

MicroLogic Active 控制单元的 MasterPacT MTZ1 断路器可具有以下性能级别:

  • H1:全保护下的标准短路级别 (42 kA)

  • H2:高保护 (42 kA) 下的高短路级别 (50 kA)

  • H3:非常高保护 (50 kA) 下的非常高短路级别 (66 kA)

  • L1:强限流和保护 (10 kA) 下的极高短路级别 (150 kA)

注: 上述值对应于 415 Vac 网络,若为更高的电压,这些值可能有所不同。请参阅本指南开头相关文档中的 LVPED225010EN MicroLogic Active 控制单元的 MasterPacT MTZ - 目录

如需全面了解可用的断路器型号、断续流额定值、互感器额定值和控制单元,请参阅 LVPED225010EN MicroLogic Active 控制单元的 MasterPacT MTZ - 目录

断路器配备有 MicroLogic Active 控制单元。

有关 DOCA0265•• 控制单元的完整信息,请参阅 MicroLogic Active MasterPacT MTZ - MicroLogic Active 控制单元 - 用户指南

4P 断路器上的中性线位置

在 4P 断路器上,中性线作为标配件设置在左侧。断路器没有位于右侧的中性线。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?