DOCA0284ZH-03

故障排除:电气控制操作

定义

电气控制操作是指通过线圈以电气指令执行的操作,或者通过直接连接到线圈的外部按钮执行的操作。

线圈的故障排除

故障排除取决于线圈类型,具体如下:

  • 对于通信线圈,请查看 MicroLogic Active 事件消息,然后参阅“MasterPacT MTZ 关键情况”。

  • 对于标准或增强型线圈,请遵循以下表格中的故障排除说明。如果问题仍未解决,则更换线圈。

无法使用外部按钮/电气指令使断路器合闸

问题状况

可能原因

解决方案

断路器被挂锁或钥匙锁定在了分闸位置。

解锁断路器。

由于电压源不足,导致无法通过 XF 合闸线圈执行电气合闸指令。

检查电压和 XF 供电电路 (0.85–1.1 Un)。

如果问题仍未解决,则更换 XF 合闸线圈。

合闸弹簧和准备合闸指示器显示机构已储能但断路器未准备好合闸。

MX 分闸线圈永久地受电。

由于有分闸指令,因此请确定指令的来源。指令取消后,断路器方可合闸。

由于分闸指令,导致 MN 欠压线圈不受电。

由于有分闸指令,因此请确定指令的来源。指令取消后,断路器方可合闸。

由于电压源不足,导致 MN 欠压线圈不受电。

检查电压和 MN 供电电路 (V > 0.85 Un)。

如果问题仍未解决,则更换 MN 欠压线圈。

XF 合闸线圈持续受电,但在发送了合闸指令的情况下断路器未处于准备合闸状态(XF 合闸线圈与 PF 准备合闸触点未串联)。

  • 移除 XF 合闸线圈的电源。

  • 只有在断路器准备好合闸之后,才能通过 XF 合闸线圈再次发送合闸指令。

无法使用外部按钮/电气指令使断路器分闸

可能原因

解决方案

MN 欠压线圈未执行分闸指令。

MN 欠压线圈端子上的压降不足或存在残余电压 (V > 0.35 Un)。

如果问题仍未解决,则更换 MN 欠压线圈。

MX 分闸线圈未执行分闸指令。

检查电压和 MX 供电电路 (0.7–1.1 Un)。

如果问题仍未解决,则更换 MX 分闸线圈。

无法使用 RES 电气远程复位装置来使断路器复位

问题状况

可能原因

解决方案

蓝色故障脱扣复位按钮已弹出。

RES 电气远程复位装置的电源电压不足。

检查电压和 RES 供电电路 (0.7–1.1 Un)。

如果问题仍未解决,则更换 RES 电气远程复位装置。

额外的检查

如果上述故障排除操作无效,请参阅机械控制操作中的故障排除信息。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?