抽出式 MasterPacT MTZ1 断路器状态
抽出式断路器搬运条件
在连接或断开抽出式断路器时,需要插入摇进摇出手柄。若联锁装置、挂锁或开门锁已设置到位,则无法插入摇进摇出手柄。
![]() |
---|
电击、爆炸或弧闪的危险
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
抽出式断路器位置
抽出式断路器位置触点
不带 EIFE Ethernet 接口的抽出式设备位置触点
在不带 EIFE Ethernet 接口的情况下,可以增配以下位置触点:
-
2 个 CD 退出位置触点
-
3 个 CE 连接位置触点
-
1 个 CT 测试位置触点
带 EIFE Ethernet 接口的抽出式设备位置触点
在带有 EIFE Ethernet 接口的情况下,可以增配 2 个 CE 连接位置触点。
抽架管理功能
抽架管理功能用于:
-
记录并检查抽架中抽出式设备的运动件的位置
-
提供与预防性维护措施有关的信息
-
向远程控制器告知抽出式设备的位置
抽架管理功能通过 EIFE Ethernet 接口来执行。请参阅本指南开头相关文档中的 DOCA0106•• Enerlin'X EIFE - 用于单个 MasterPacT MTZ 抽出式断路器的嵌入式 Ethernet 接口 - 用户指南。