DOCA0284ZH-03

检查和 MicroLogic Active 设置

目检

步骤

操作

1

记录设备识别信息,包括变电站名称、配电盘名称、MasterPacT MTZ 断路器型号、MicroLogic Active 型号和序列号、MicroLogic Active 型号、以及保护设置。

2

确认断路器未受损、安装正确、且牢牢固定在配电盘中。

3

检查端子块处 3 个相之间的间隙。

4

确认断路器外壳背面无残留碎屑。

5

确认断路器的接地端子与正确的接地电缆牢固连接。

6

确认所有外表面均未受损。

7

如果可以,纠正所有不合格的地方。必须向资产管理部门告知设备的所有不合格之处。

连接线和二次接线的状况

检查配电盘中的断路器安装情况以及所有连接的紧密度(主接线和二次接线)。

确认所有二次接线和附件都正确安装:

  • 二次电气接线

  • 端子块

  • 辅助电路的接线

检查固件兼容性

使用 EcoStruxure Power Commission 软件的最新版本,来确认 MicroLogic Active 控制单元和 BCIM 模块的固件处于最新状态且彼此兼容。

注: 其他 ULP 模块的固件更新程序见本指南开头的相关文档中提及的 DOCA0093•• ULP (Universal Logic Plug) 系统  - 用户指南

步骤

操作

1

利用电缆将运行 EcoStruxure Power Commission 软件的 PC 连接到 MicroLogic Active 控制单元正面的 USB-C 端口。

2

建立连接。EcoStruxure Power Commission 软件读取控制单元的参数。

3

EcoStruxure Power Commission 软件上,使用总体系统固件状态/兼容性表来显示以下信息:

  • MicroLogic Active 控制单元和 BCIM 模块的已安装的固件版本。

  • Schneider Electric 系统更新网站上可用的设备最新固件版本。

  • 实现系统兼容的建议措施。

有关更多信息,请参阅 EcoStruxure Power Commission 在线帮助

4

请遵循实现系统兼容的建议措施。

MicroLogic Active 设置

危险
电击、爆炸或弧闪危险
  • 断路器的配置和设置必须由具备相应资质的人员依据安装保护系统研究结果来完成。
  • 在安装调试期间及进行任何更改之后,检查 MicroLogic Active 配置和保护功能设置是否与此研究的结果一致。
  • MicroLogic Active 保护功能缺省设置为最小值。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

利用连接到 MicroLogic Active 控制单元的 EcoStruxure Power Commission 软件检查设置。

步骤

操作

1

利用电缆将运行 EcoStruxure Power Commission 软件的 PC 连接到 MicroLogic Active 控制单元正面的 USB-C 端口。

2

建立连接。EcoStruxure Power Commission 软件读取控制单元的参数。

3

确认控制单元中读取的设置与应用要求相符。如有必要,利用 EcoStruxure Power Commission 软件改正设置。

  • 保护设置必须根据安装保护系统研究来定义。

  • 其他设置必须根据具体应用来定义。

4

检查日期和时间是否已设置。如果需要,可使用 MicroLogic Active HMI 对它们进行设置。

5

填写项目和断路器数据。

6

利用 EcoStruxure Power Commission 软件生成项目报告,并根据需要保存或打印项目报告。

注: 可用的保护功能取决于 MicroLogic Active 控制单元的类型。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?