DOCA0284ZH-03

转换开关的机械联锁

@experts: Topic shared between DOCA0284 and DOCA0285, with profiling; indicate if comments do not apply to both guides

描述

两个 MasterPacT MTZ1 断路器之间的转换开关机械联锁能够防止两个联锁的断路器同时合闸。

VBP 按钮锁定附件

除机械联锁系统外,VBP 按钮锁定附件还提供冗余。

在每个联锁的 MasterPacT MTZ 断路器上,必须使用按钮锁罩。联锁断路器的合闸按钮必须通过共享一把钥匙的挂锁来锁定,以避免联锁断路器同时发出合闸指令。

有关按钮锁罩的更多信息,请参阅 VBP 按钮锁定附件

两个断路器之间的机械联锁

可以用缆绳或连杆对两个断路器进行机械联锁,这样,这两个断路器就无法同时合闸。

有关附件安装的信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:

  • 对于通过电缆进行的联锁:NVE35522

  • 对于通过连杆进行的联锁:NVE35523

IVE 电气联锁单元

可以使用 IVE 电气联锁单元或者使用专用接线,执行 MasterPacT MTZ 断路器之间的电气联锁。IVE 单元仅适用于两个断路器。对于三个断路器的情况,需要利用专用接线来执行电气联锁。

有关附件安装的信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:51201201AA

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?