测试
概述
本节讲述在对 MasterPacT MTZ 断路器进行调试时要执行的测试:
-
功能检查
-
检查 MCH 储能马达(如有)
-
检查电气连续性
-
检查高压绝缘
-
检查 MicroLogic Active 内部电池
-
检查 MicroLogic Active Ready LED 状态
-
在 MicroLogic Active 显示屏上测试脱扣机构
-
使用 EcoStruxure Power Commission 软件进行自动脱扣曲线测试
根据 MasterPacT MTZ 类型和所使用的功能,仅执行所需的测试,并将结果记录在测试表中。若不符合要求,必须记录结果,且不得允许 MasterPacT MTZ 断路器投入使用。
功能检查
根据以下步骤检查 MasterPacT MTZ 断路器的操作,并在测试表中记录结果。
步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
通过下拉弹簧储能手柄的方式使机构储能。 |
2 |
使断路器合闸。在为此应用设计的各种不同操作方式下,检查断路器合闸。 |
3 |
将断路器分闸。在为此应用设计的各种不同操作方式下,检查断路器分闸。 |
如果断路器未合闸或分闸,请参阅故障排除。
检查 MCH 储能马达(如有)
根据以下步骤检查 MCH 储能马达的操作,并在测试表中记录结果。
步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
移除 MCH 储能马达电源。 |
2 |
执行分闸/合闸/分闸循环,使机构释能。 |
3 |
在断路器处于分闸位置且机构已释能的情况下,检查端子 B1 与 B2 之间的电气连续性,以及端子 B1 与 B3 之间的电气非连续性。 |
4 |
手动使机构储能。 |
5 |
重新连接 MCH 储能马达电源。断路器合闸,机构自动储能。 |
6 |
检查端子 B1 与 B3 之间的电气连续性。 |
7 |
多次操作断路器,检查弹簧机构在每次合闸操作之后是否自动重新储能。 |
检查电气连续性
利用万用表或连续性检测仪,根据以下步骤检查电气连续性,并在测试表中记录结果。
步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
使断路器合闸。 |
2 |
检查上下两个电源端子之间每个相的电气连续性:
|
检查高压绝缘
利用介电测试(高电位和绝缘电阻测试)来检查相间绝缘以及每个相与地面之间的绝缘。用于开展这些测试的设备产生高电位电压(数千伏特),以检查介电或绝缘完整性。
在执行任何高压绝缘测试之前,请拔下 MicroLogic Active 控制单元正面 USB-C 端口上的所有电缆。
根据以下步骤检查绝缘电阻,并在测试表中记录结果。
步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
从 MicroLogic Active 控制单元正面的 USB-C 端口上拔下所有电缆。 |
2 |
使 MasterPacT MTZ 断路器合闸。 |
3 |
在其中一个相与已接地的另外两个相之间,利用 500 Vdc 绝缘电阻测试仪测量绝缘电阻。针对每个相重复该操作。 |
4 |
按下分闸按钮 MasterPacT MTZ,使断路器分闸。 |
5 |
在其中一个相与地面之间,利用 500 Vdc 绝缘电阻测试仪测量绝缘电阻,而其他所有相则接地。针对每个相重复该操作。 |
6 |
确认每次测得的绝缘电阻都高于 5 MΩ。如果未获得此结果,请联系 Schneider Electric 服务代表。 |
检查 MicroLogic Active 内部电池
按照以下步骤检查 MicroLogic Active 内部电池的功能。
步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
|
2 |
检查脱扣原因 LED 是否熄灭一秒然后再亮起。 如果脱扣原因 LED:
|
检查 MicroLogic Active Ready LED 状态
根据以下步骤检查 MicroLogic Active 控制单元的功能,并在测试表中记录结果。
步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
通过例如将 PC 或 Mobile Power Pack 连接到位于正面的 USB-C 端口,来为 MicroLogic Active 控制单元供电。 |
2 |
检查 MicroLogic Active Ready LED 是否为绿灯闪烁。 Ready LED 绿灯闪烁表示:
|
3 |
如果 Ready LED 不是绿灯闪烁,请参阅关键情况。 |
在 MicroLogic Active 显示屏上测试脱扣机构
根据以下步骤测试断路器的脱扣机构,并在测试表中记录结果。
步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
使断路器合闸。 |
2 |
在 MicroLogic Active 显示屏上,选择 。 |
3 |
输入 PIN 码。 |
4 |
按确定,确认您要启动保护测试并使断路器脱扣。 |
5 |
|
6 |
|
7 |
检查断路器是否分闸。 |
8 |
检查蓝色故障脱扣复位按钮是否已弹出。 |
9 |
检查 SDE 触点是否已切换。 |
10 |
按确定,关闭弹出式脱扣消息。 |
11 |
|
12 |
通过将弹簧储能手柄下拉六次,来手动使机构储能。 当感受不到来自弹簧储能手柄的阻力时,机构即储能完成。 |
13 |
如果断路器配备有 MN 欠压线圈,则要么将其连接到电压为设备额定电压的电源,要么移除 MN 欠压线圈。 |
14 |
按下合闸按钮。断路器不得合闸。 |
15 |
测试结束后,按下蓝色复位按钮,复位断路器。 |
16 |
按下合闸按钮。断路器合闸。 |
使用 EcoStruxure Power Commission 软件进行自动脱扣曲线测试
根据以下步骤运行自动脱扣曲线测试,并在测试表中记录结果。
步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
使断路器合闸。 |
2 |
如果断路器配备有 MN 欠压线圈,则要么将其连接到电压为设备额定电压的电源,要么移除 MN 欠压线圈。 |
3 |
利用电缆将运行 EcoStruxure Power Commission 软件的 PC 连接到 MicroLogic Active 控制单元正面的 USB-C 端口。 |
4 |
在 EcoStruxure Power Commission 软件上,选择断路器,并连接到该断路器。 |
5 |
选择自动脱扣测试部分。 |
6 |
选择预先配置的测试点。 |
7 |
选择要测试的过流保护。 |
8 |
单击运行测试。 |
9 |
确认断路器脱扣。 |
10 |
检查蓝色故障脱扣复位按钮是否已弹出。 |
11 |
检查相关脱扣原因 LED 是否闪烁红光。 |
12 |
检查 SDE 触点是否已切换。 |
13 |
测试结束后,复位断路器。 |