DOCA0284ZH-03

MasterPacT MTZ 测试表

如何使用测试表

打印此测试表,用以记录调试测试的结果。

测试完成且结果确定之后,在框内打勾 (✔)。

这份测试表、项目报告以及通讯测试报告应装在塑料袋中留在现场,存放在易于获得的安全位置。

调试部分中详细介绍了每项测试。

根据 MasterPacT MTZ 类型和所使用的功能,仅执行所需的测试。

所有测试均圆满完成后,在测试表上签字并注明日期。

标识

工作站

 

测试日期:

测试人:

签名:

变电站名称

 

备注:

变电站编号

 

配电盘名称

 

电压

 

MasterPacT MTZ 断路器

制造商

Schneider Electric

MasterPacT MTZ 断路器类型

 

序列号

 

硬件版本

 

MicroLogic Active 控制单元

MicroLogic Active 类型

 

CT 比

 

固件版本

 

BCIM 模块

硬件版本

 

固件版本

 

预备检查

检查类型

(✔)

目检合格(例如,无明显受损迹象)。

 

接地合格。

 

连接紧密性已检查。

 

固件兼容性合格。

 

MicroLogic Active 设置已应用。

 

项目报告已生成。

 

功能和联锁装置检查

检查类型

(✔)

拉动弹簧储能手柄时,机构储能。

 

MasterPacT MTZ 断路器合闸。

 

MasterPacT MTZ 断路器分闸。

 

当设备配备有 MCH 储能马达时,合闸后,机构自动储能。

 

FDM121 显示器正确工作。

 

断路器的联锁系统正确工作。

 

两个或三个断路器之间的联锁系统正确工作。

 

电气连续性检查

MasterPacT MTZ 断路器状态

测试的端子

电气连续性

进电侧

出电侧

已合闸

L1

L1

Ω

已合闸

L2

L2

Ω

已合闸

L3

L3

Ω

MasterPacT MTZ 绝缘测试

MasterPacT MTZ 断路器状态

受测端子

电压

绝缘电阻

已合闸

L1,其中 L2 和 L3 接地

500 Vdc

已合闸

L2,其中 L1 和 L3 接地

500 Vdc

已合闸

L3,其中 L1 和 L2 接地

500 Vdc

已分闸

L1,其中另一侧的 L1、L2、L3 接地

500 Vdc

已分闸

L2,其中另一侧的 L1、L2、L3 接地

500 Vdc

已分闸

L3,其中另一侧的 L1、L2、L3 接地

500 Vdc

检查 MicroLogic Active Ready LED

检查类型

(✔)

MicroLogic Active Ready LED 绿灯闪烁。

 

MicroLogic Active 显示屏上测试脱扣机构

检查类型

(✔)

在断路器已合闸的情况下,利用 MicroLogic Active 显示屏幕强制断路器脱扣。

检查断路器是否分闸。

检查蓝色故障脱扣复位按钮是否已弹出。

  • 对于 MicroLogic Active 2.0 and 5.0 控制单元,确认 I 脱扣原因 LED 为红灯闪烁。

  • 对于 MicroLogic Active 6.0 控制单元,确认 G 脱扣原因 LED 为红灯闪烁。

检查 SDE 触点是否已切换。

自动脱扣曲线测试

检查类型

(✔)

确认断路器脱扣。

检查蓝色故障脱扣复位按钮是否已弹出。

检查相关脱扣原因 LED 是否闪烁红光。

检查 SDE 触点是否已切换。

有线通讯测试

检查类型

(✔)

确认断路器能够通过有线通讯网络远程分闸和合闸。

终检

检查类型

(✔)

所有防护门和防护罩已设置到位。

 

断路器分闸(OFF 位置),且合闸弹簧已储能。

 
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?