启用/禁用 ERMS 功能
简介
ERMS 功能用于降低保护设置,以便断路器能够在发生电气故障时尽快脱扣。当通电设备附近有具备相关资质的电气人员时,最大程度缩短电气故障与断路器脱扣之间的间隔时间,有助于降低人身伤害风险。
当 ERMS 功能已启用时,ERMS 保护设置取代标准保护设置。
可用性
在适用于 IEC 标准的 MicroLogic Active 2.0, 5.0 and 6.0 控制单元上,有 ERMS 功能可用。
工作原理
可以使用 ERMS 按钮来启用或禁用 ERMS 功能。
有关 ERMS 功能以及如何启用和禁用 ERMS 功能的更多信息,请参阅 DOCA0265•• MasterPacT MTZ - MicroLogic Active 控制单元 - 用户指南。