DOCA0284ZH-03

拆除抽出式断路器

@experts: Topic shared between DOCA0284 and DOCA0285, with profiling; indicate if comments do not apply to both guides

断路器拆除

注意
设备损坏风险
安装和拆卸设备时,必须牢牢紧固抽架。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

步骤

操作

1

在断路器处于退出位置的情况下,按下合闸按钮,从而使合闸弹簧释能。

如果合闸弹簧储能,则断路器合闸。

2

按下分闸按钮,使断路器分闸。

3

拉动抽出握把,将导轨拉出到最大位置。抽出式断路器的运动件停留在抽架中的退出位置。

4

沿导轨拉动抽出式断路器的运动件,将其拉出到最大位置。

结果:断路器支撑在导轨上,完全离开抽架,即可用于起吊。

起吊断路器

断路器和抽架都配有用于起吊的搬运扶手。起吊断路器时,沿本节所述的方向,将高架起吊设备连接到搬运扶手。

危险
设备掉落风险
  • 确保吊装设备有足够的吊装能力来吊起设备。
  • 关于吊装设备的使用,请遵循制造商说明。
  • 穿戴安全帽、安全鞋和厚手套。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

利用位于断路器两侧的搬运扶手,将断路器从抽架中吊起。

断路器重量

下表显示了不同可用断路器的重量。

极数

断路器

MTZ1

3P

运动件(抽出式)

14 kg

抽架

16 kg

固定式断路器

14 kg

4P

运动件(抽出式)

18 kg

抽架

21 kg

固定式断路器

18 kg

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?