Go2SE 登录页
简介
在智能手机运行 QR 码读码器且连接到互联网的情况下,扫描 MasterPacT MTZ 断路器正面的 QR 码时,会显示 Go2SE 登录页。
登录页显示:
-
有关 MicroLogic Active 控制单元的信息,包括可追溯性信息。
-
MicroLogic Active AP/EP 控制单元的 Zigbee ID 和安装代码。
-
菜单列表。
登录页描述
可以通过 Android 和 iOS 智能手机访问登录页。两者显示的菜单列表相同,但在简介中略有不同。
下图为 Android 智能手机上显示的登录页:
序列号
序列号通过对 MicroLogic Active 控制单元的生产日期和地点进行编码提供可追溯性。
Zigbee ID 和安装代码
单击更多详情以获取 Zigbee ID 和安装代码。如果使用选择性发现,则使用 Zigbee ID 来发现带 Panel Server 的 MicroLogic Active AP/EP 控制单元。
Zigbee ID(IEEE 地址)是 16 位的十六进制数,例如 8C6FB9FFFEF7A574。
安装代码是 36 位的十六进制数,例如 1F4A547964BC254A1F4A547964BC254ABC12。
特性
选择此菜单,即可访问产品说明书,其中包含与 MicroLogic Active 控制单元有关的详细信息。
文档
选择此菜单,即可访问 MasterPacT MTZ 和 MicroLogic Active 技术出版物,包括:
-
证书
-
合规声明
-
视频教程
-
说明书
-
用户指南
mySchneider 应用程序
选择此应用程序,即可访问可以通过 Android 和 iOS 智能手机下载的 Schneider Electric 客服移动应用程序 mySchneider。有关智能手机的兼容性,请查看应用商城。客服应用程序提供了自助说明,并让您轻松获得专家支持和信息。