在因 MicroLogic Active 自检检测到异常而脱扣之后复位断路器
复位步骤
下表显示了在因 MicroLogic Active 控制单元检测到异常而脱扣之后要采取的操作。同时,后文对每种操作进行了详细的说明。
步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
通过弹出式脱扣消息和脱扣原因 LED 识别脱扣原因。 |
2 |
请参阅可能检测到的异常的列表,并执行建议的操作。 |
3 |
按确定,以确认并关闭弹出式脱扣消息。 |
4 |
|
5 |
|
6 |
断路器准备好合闸后,将其重新合闸。 |
明确脱扣原因
建议操作
下表显示了由于 MicroLogic Active 自检检测到异常而脱扣后,需根据脱扣消息执行的操作。
有关事件消息的详细信息,请参阅 DOCA0265•• MasterPacT MTZ - MicroLogic Active 控制单元 - 用户指南。
代码 |
脱扣消息 |
描述 |
建议操作 |
---|---|---|---|
0x4005 |
控制单元过热脱扣。 |
控制单元的温度高于最大温度阈值。 |
降低断路器附近的环境温度。 |
0x4006 |
极限自保护 (SELLIM) 脱扣 |
断路器由于 SELLIM 保护而脱扣。 |
复位断路器。 |
0x4007 |
自诊断脱扣。更换控制单元 |
断路器在发生控制单元内部事件后脱扣。 |
更换 MicroLogic Active 控制单元。请联系 Schneider Electric 技术支持部。 |
0x400A |
ENCT 断开脱扣。 |
控制单元自测试检测到断路器的外部中性线电流互感器已断开连接。 |
检查外部中性线电流互感器 (ENCT) 的内部/外部接线 |
0x401D |
极限自保护 (DIN/DINF) 脱扣 |
断路器由于 DIN/DINF 保护而脱扣。 |
复位断路器。 |
0x401E |
Ig 测试脱扣 |
断路器由于接地故障保护测试而脱扣。 |
复位断路器。 |
0x4033 |
电流互感器丢失。更换断路器。 |
控制单元自测试检测到断路器的内部互感器已断开连接。 |
更换断路器。请联系 Schneider Electric 技术支持部。 |
0x4035 |
Ii 测试脱扣 |
断路器由于瞬时保护测试而脱扣。 |
复位断路器。 |
有 Schneider Electric 服务代表 关谁可以执行建议操作的更多信息,请联系您的 。