故障排除:意外脱扣
定义
意外脱扣不由保护功能(在正常工作期间)或测试引起的脱扣。
故障排除
问题描述 |
问题状况 |
可能原因 |
解决方案 |
---|---|---|---|
断路器在未发生任何过流电气故障的情况下分闸。 |
蓝色故障脱扣复位按钮未弹出,且没有脱扣原因 LED 亮起。 |
MN undervoltage release 检测到电压下降至阈值以下。 |
检查电压和 MN 供电电路 (V > 0.85 Un)。 |
另一个断路器向 MX 分闸线圈发送了指令(比如,卸载指令)。 |
检查发送该指令的断路器的参数。 |
||
MX 分闸线圈发出了不必要的分闸指令。 |
确定指令的来源,将其取消。 |
||
在尝试使断路器合闸后,断路器脱扣时间比预期水平短。 |
蓝色故障脱扣复位按钮弹出,且 L 脱扣原因 LED 为红灯闪烁。 |
热记忆功能依旧处于激活状态,且线路上的电流高于 Ir 阈值。 |
检查线路是否过载。如有必要,执行纠正。有关热记忆的详细信息,请参阅本指南的开头相关文档中提及的 DOCA0265•• MasterPacT MTZ - MicroLogic Active 控制单元 - 用户指南。 |
蓝色故障脱扣复位按钮弹出,I 脱扣原因 LED 亮起,并且 ERMS LED 亮起。 |
ERMS 处于激活状态,因此断路器在较低的保护设置下分闸。 |
ERMS 功能应用降低的保护设置,以供维护期间使用。检查是否正在执行维护。如果不再需要 ERMS,则将其禁用,以恢复至常规保护设置。 |
|
在尝试使断路器合闸后,立即发生脱扣。 |
蓝色故障脱扣复位按钮弹出,且 L 脱扣原因 LED 为红灯闪烁。 |
合闸时发生瞬时过流。 |
|
在尝试通过激活蓝色故障脱扣复位按钮的方式使断路器合闸后,立即发生脱扣。 |
– |
短路时合闸。 |
请参阅 MasterPacT MTZ 关键情况。 |
在激活了蓝色故障脱扣复位按钮的情况下断路器意外脱扣。 |
– |
蓝色故障脱扣复位按钮未完全推入。 |
完全推入蓝色故障脱扣复位按钮。 |