Puesta en servicio de la comunicación inalámbrica Zigbee
Detección de la unidad de control MicroLogic Active AP/EP con Panel Server
Los requisitos previos para detectar una unidad de control MicroLogic Active AP/EP con un Panel Server son:
-
La unidad de control debe ser una unidad de control MicroLogic Active AP/EP.
-
El Panel Server debe estar encendido.
-
La unidad de control MicroLogic Active AP/EP y el Panel Server deben estar muy cerca.
Se recomienda realizar la puesta en servicio de los aparatos inalámbricos Zigbee en un lugar protegido de radiotransmisores no autorizados, como una sala de administración. Para obtener más información, consulte DOCA0122•• MasterPacT, ComPacT, PowerPacT - Guía de ciberseguridad en Documentos relacionados al principio de esta guía.
Siga el siguiente procedimiento para detectar una unidad de control MicroLogic Active AP/EP con un Panel Server:
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Encienda el Panel Server. |
2 |
Siga el procedimiento de detección descrito en EcoStruxure Panel Server - Guía del usuario en Documentos relacionados, al principio de esta guía. |
3 |
Cuando se le solicite, conecte la unidad de control MicroLogic Active AP/EP a una red Zigbee. Para ello, seleccione Conectar en la pantalla MicroLogic Active, en el menú de navegación en árbol, en Configuración > Comunicación > IEEE 802.15.4 > Estado. |
4 |
Al final del procedimiento de detección, el interruptor automático MasterPacT MTZ con unidad de control MicroLogic Active AP/EP aparecerá en la lista de aparatos detectados en las páginas web de Panel Server. |
Vídeo de detección de la comunicación inalámbrica Zigbee
Para acceder a un vídeo de demostración sobre cómo detectar la unidad de control MicroLogic Active AP/EP con Panel Server, haga clic aquí, escanee el código QR o copie y pegue el enlace en su navegador web:
Prueba de comunicación inalámbrica Zigbee
Después de detectar el interruptor automático MasterPacT MTZ con unidad de control MicroLogic Active AP/EP, puede comprobar la comunicación inalámbrica Zigbee y la instalación del microinterruptor.
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Seleccione el menú Seguimiento y control en las páginas web de Panel Server. |
2 |
Seleccione el interruptor automático MasterPacT MTZ con unidad de control MicroLogic Active AP/EP que desea probar, de la lista de aparatos descubiertos. |
3 |
Compruebe el estado del interruptor automático. |
4 |
Si el estado del interruptor automático (abierto o cerrado) que aparece en las páginas web de Panel Server no coincide con el estado real del interruptor automático, póngase en contacto con Representante de servicios Schneider Electric. |