Interruptor automático seccionable
Definición
Un interruptor automático seccionable está compuesto por la pieza móvil (también llamada el interruptor automático) y la parte fija (o chasis).
Descripción de pieza del interruptor automático seccionable
En la imagen siguiente se muestra la versión de serie de la pieza móvil de un interruptor automático seccionable (sin accesorios opcionales).
Descripción de accesorios para el interruptor automático seccionable
En la siguiente imagen se muestran los accesorios disponibles para la pieza móvil de un interruptor automático seccionable.
En la siguiente imagen se muestran de manera ampliada los accesorios de la pieza móvil de un interruptor automático seccionable.
Descripción del chasis
En la imagen siguiente se muestra la versión estándar del chasis (sin accesorios opcionales).
|
A Empuñadura de maniobra B Borneros para accesorios estándar C Placa de identificación del bornero D Enclavamiento del chasis mediante candados E Indicador de posición de la pieza móvil F Socket de la manivela G Botón de liberación de posición |
H Ubicación de la manivela I Asa de enchufado J Empuñadura seccionable K Riel de extensión L Pantalla aislante superior M Pantalla aislante inferior |
Descripción de accesorios del chasis
En la imagen siguiente se muestran los accesorios disponibles para el chasis.
|
A VDC Dispositivo antierror B Contactos de posición del aparato seccionable C Borneros para accesorios opcionales D Cable ULP E Interfaz EIFE Ethernet integrada |
F Enclavamiento del chasis VSPD mediante cerraduras G Interenclavamiento del botón de apertura-acceso a la manivela con puerta abierta VPOC H Tapa de la regleta de bornes auxiliar del interruptor automático I Enclavamiento de puerta VPEC |
Descripción de los borneros del chasis
Asignación de los borneros del chasis
PELIGRO |
|---|
|
PELIGRO DE ELECTROCUCIÓN CON TENSIONES SUPERIORES
A 480 VCA
Si se conecta una tensión nominal superior a 480 VCA
a un borne, no se permite conectar bornes adyacentes a una fuente
de alimentación de muy baja tensión de seguridad (MBTS)
de 24 VCC para cumplir las distancias de aislamiento. Por ejemplo,
si conecta una alimentación de 690 VCA al bornero UC4, no
conecte una alimentación de tensión de seguridad muy baja
de 24 VCC al bornero SDE2.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
En la siguiente tabla se describe la asignación y la disponibilidad de los borneros para interruptores automáticos seccionables:
-
Los borneros de serie se incluyen en el chasis aunque los accesorios asociados no estén instalados en el interruptor automático.
-
Los borneros opcionales solo se incluyen en el chasis si los accesorios opcionales asociados están instalados en el interruptor automático.
|
Bloque |
Marca |
Descripción |
Disponibilidad |
|---|---|---|---|
|
A |
CE2-CE3 |
2 contactos de posición conectada CE |
Opcional |
|
B |
COM |
MicroLogic Active sin módulo BCIM:
|
De serie |
|
MicroLogic Active con módulo BCIM:
|
Opcional |
||
|
UC1 |
Enclavamiento selectivo de zona (ZSI) |
De serie |
|
|
UC2 |
Sensor externo neutro |
De serie |
|
|
SDE2/RES |
Contacto adicional de señalización de disparo por fallo SDE2 o restablecimiento eléctrico a distancia RES |
Opcional |
|
|
M2C/UC4/ESM |
MicroLogic Active sin módulo BCIM:
MicroLogic Active con módulo BCIM:
|
Opcional |
|
|
UC3 |
MicroLogic Active sin módulo BCIM:
MicroLogic Active con módulo BCIM:
|
De serie en interruptores automáticos 3P Opcional en interruptores automáticos 4P |
|
|
SDE1 |
Contacto de señalización de disparo por fallo SDE1 |
De serie |
|
|
MN/MX2 |
Bobina de disparo por infratensión MN o bobina de apertura MX2 |
De serie |
|
|
MX1 |
Bobina de apertura MX1 |
Estándar |
|
|
XF |
Bobina de cierre XF |
Estándar |
|
|
PF |
Contacto preparado para cerrar PF |
De serie |
|
|
MCH |
Motorreductor MCH |
Estándar |
|
|
OF1-OF4 |
4 contactos de señalización OF |
De serie |
|
|
C (sin interfaz EIFE) |
CD1-CD2 |
2 contactos de posición desconectada CD |
Opcional |
|
CE1 |
1 contacto de posición enchufado CE |
||
|
CT1 |
1 contacto de posición de prueba CT |
||
|
C (con interfaz EIFE) |
EIFE |
Interfaz Ethernet integrada EIFE |
Opcional |
PELIGRO