DOCA0284ES-03

Acciones de enclavamiento del interruptor automático

@experts: Topic shared between DOCA0284 and DOCA0285, with profiling; indicate if comments do not apply to both guides

Acerca de las acciones de enclavamiento

Una acción de enclavamiento es una operación de enclavamiento automática proporcionada por los accesorios de enclavamiento añadidos al interruptor automático MasterPacT MTZ1 o al chasis.

Están disponibles varios accesorios de enclavamiento opcionales para el interruptor automático MasterPacT MTZ1 y el chasis. Para obtener una lista completa de los enclavamientos disponibles, consulte LVPED225010EN MasterPacT MTZ con unidad de control MicroLogic Active - Catálogo en Documentos relacionados al principio de esta guía.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?