DOCA0284ES-03

Pruebas

Información general

En esta sección se describen las pruebas que deben realizarse durante la puesta en servicio de un interruptor automático MasterPacT MTZ:

  • Comprobaciones funcionales

  • Comprobación del motorreductor MCH (si está montado)

  • Comprobación de la continuidad eléctrica

  • Comprobación del aislamiento de alta tensión

  • Comprobación de la batería interna de MicroLogic Active

  • Comprobación de estado del indicador LED Ready de MicroLogic Active

  • Prueba del mecanismo de disparo en la pantalla de MicroLogic Active

  • Prueba de curva de disparo automático con el software EcoStruxure Power Commission

Haga únicamente las pruebas necesarias en función del tipo de MasterPacT MTZ y las funciones que haya en uso, y registre los resultados en el formulario de pruebas. En caso de no conformidad, se debe registrar el resultado y no se debe poner en servicio el interruptor automático MasterPacT MTZ.

Comprobaciones funcionales

Siga este procedimiento para comprobar el funcionamiento del interruptor automático MasterPacT MTZ y registre los resultados en el formulario de pruebas.

Paso

Acción

1

Cargue manualmente el mecanismo bajando la maneta de rearme del mando de cierre.

2

Cierre el interruptor automático. Compruebe el cierre del interruptor automático en cada uno de los diferentes medios diseñados para la aplicación.

3

Abra el interruptor automático. Compruebe la apertura del interruptor automático en cada uno de los diferentes medios diseñados para la aplicación.

Si el interruptor automático no se cierra o no se abre, consulte Solución de problemas.

Comprobación del motorreductor MCH (si está montado)

Siga este procedimiento para comprobar el funcionamiento del motorreductor MCH y registre los resultados en el formulario de pruebas.

Paso

Acción

1

Retire la fuente de alimentación del motorreductor MCH.

2

Realice un ciclo de apertura/cierre/apertura para descargar el mecanismo.

3

Con el interruptor automático en la posición abierta y el mecanismo descargado, compruebe la continuidad eléctrica entre los bornes B1 y B2, y la no continuidad eléctrica entre los bornes B1 y B3.

4

Cargue manualmente el mecanismo.

5

Vuelva a conectar la fuente de alimentación del motorreductor MCH. Se cierra el interruptor automático y el mecanismo se carga automáticamente.

6

Compruebe la continuidad eléctrica entre los bornes B1 y B3.

7

Accione el interruptor automático varias veces para comprobar que el mecanismo del muelle resorte se recarga automáticamente después de cada operación de cierre.

Comprobación de la continuidad eléctrica

Siga este procedimiento para comprobar la continuidad eléctrica usando un multímetro o comprobador de continuidad y registre los resultados en el formulario de pruebas.

Paso

Acción

1

Cierre el interruptor automático.

2

Comprobación de la continuidad eléctrica, para cada una de las fases, entre los bornes de potencia superiores e inferiores:

  • Para interruptor automático fijo: en los bornes de potencia

  • Para el interruptor automático seccionable: en los bornes de potencia del chasis, con el interruptor automático en posición enchufado.

Comprobación del aislamiento de alta tensión

Las pruebas dieléctricas (pruebas de resistencia de aislamiento y alto potencial) se utilizan para garantizar el aislamiento entre fases, y el aislamiento entre cada fase y tierra. El equipo utilizado para realizar estas pruebas crea una tensión de alto potencial (miles de voltios) para comprobar la integridad del aislamiento o dieléctrica.

Antes de realizar cualquier prueba de aislamiento de alta tensión, desenchufe cualquier cable del puerto USB-C situado en la parte frontal de la unidad de control MicroLogic Active.

Siga este procedimiento para comprobar la resistencia de aislamiento y registre los resultados en el formulario de pruebas.

Paso

Acción

1

Desconecte cualquier cable enchufado en el puerto USB-C situado en la parte frontal de la unidad de control MicroLogic Active.

2

Cierre el interruptor automático MasterPacT MTZ.

3

Mida la resistencia de aislamiento con un medidor de resistencia de aislamiento de 500 V CC entre una de las fases y las otras dos fases conectadas a tierra. Repita este paso para cada fase.

4

Abra el interruptor automático MasterPacT MTZ pulsando el botón pulsador de apertura.

5

Mida la resistencia de aislamiento con un medidor de resistencia de aislamiento de 500 V CC entre una de las fases y la conexión a tierra con el resto de las fases conectadas a tierra. Repita este paso para cada fase.

6

Compruebe que la resistencia de aislamiento sea superior a 5 MΩ en cada caso. Si no se obtiene este resultado, póngase en contacto con su Representante de servicios Schneider Electric.

Comprobación de la batería interna de MicroLogic Active

Siga este procedimiento para comprobar el funcionamiento de la batería interna de MicroLogic Active.

Paso

Acción

1

Mantenga pulsado Botón durante menos de 3 segundos para comprobar la batería interna.

2

Compruebe que los LED de causa del disparo se apagan durante un segundo y luego se encienden.

Si los LED de causa del disparo:

  • Parpadean secuencialmente: la batería está cerca del final de su vida útil. Sustituya la batería.

    Para obtener información sobre la sustitución e instalación de la batería interna, consulte la hoja de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric: PKR4244002 MicroLogic Active - Batería de repuesto - Hoja de instrucciones.

  • No se encienden: compruebe que se haya extraído la banda de la batería. Si es así, sustituya la batería.

    Si no se ha extraído la banda de la batería, extráigala como se indica en la hoja de instrucciones del interruptor automático. Consulte Documentos relacionados.

Comprobación de estado del indicador LED Ready de MicroLogic Active

Siga este procedimiento para comprobar el funcionamiento de la unidad de control MicroLogic Active y registre los resultados en el formulario de pruebas.

Paso

Acción

1

Suministre alimentación a la unidad de control MicroLogic Active; por ejemplo, conectando un PC o un Mobile Power Pack al puerto USB-C frontal.

2

Compruebe que el indicador LED Ready de MicroLogic Active está en verde intermitente.

El indicador LED Ready está en verde intermitente para indicar que:

  • Los sensores están conectados correctamente.

  • El mecanismo de disparo está funcionando correctamente.

  • La unidad de control MicroLogic Active está funcionando correctamente.

3

Si el indicador LED Ready no está en verde intermitente, consulte Casos críticos.

Prueba del mecanismo de disparo en la pantalla de MicroLogic Active

Siga este procedimiento para probar el mecanismo de disparo del interruptor automático y registre los resultados en el formulario de pruebas.

Paso

Acción

1

Cierre el interruptor automático.

2

Seleccione Mantenimiento > Prueba de protección en la pantalla MicroLogic Active.

3

Introduzca el código pin.

4

Pulse Aceptar para confirmar que desea iniciar la prueba de protección y disparar el interruptor automático.

5

  • En el caso de la unidad de control MicroLogic Active 2.0 and 5.0, compruebe que el LED de causa de disparo I parpadea en rojo.

  • En el caso de la unidad de control MicroLogic Active 6.0, compruebe que el LED de causa de disparo G parpadea en rojo.

6

  • En el caso de la unidad de control MicroLogic Active 2.0 and 5.0, compruebe que aparece el mensaje emergente de disparo disparo de prueba Ii.

  • En el caso de la unidad de control MicroLogic Active 6.0, compruebe que aparece el mensaje emergente de disparo disparo de prueba Ig.

7

Compruebe que el interruptor automático está abierto.

8

Compruebe que el botón azul de restablecimiento de disparo por fallo haya saltado.

9

Compruebe que los contactos SDE se hayan conmutado.

10

Pulse Aceptar para cerrar el mensaje emergente de disparo.

11

Mantenga pulsado el Botón durante más de 3 segundos para restablecer los indicadores LED de causa de disparo.

12

Cargue manualmente el mecanismo tirando hacia abajo seis veces de la maneta de rearme del mando de cierre.

Cuando la maneta de rearme del mando de cierre deje de oponer resistencia, el mecanismo estará cargado.

13

Si el interruptor automático está equipado con una bobina de disparo por infratensión MN, conéctela a la fuente de alimentación con su tensión nominal o extraiga la bobina de disparo por infratensión MN.

14

Pulse el botón pulsador de cierre. El interruptor automático no deberá cerrarse.

15

Tras la prueba, restablezca el interruptor automático pulsando el botón azul de restablecimiento.

16

Pulse el botón pulsador de cierre. El interruptor automático se cerrará.

Prueba de curva de disparo automático con el software EcoStruxure Power Commission

Siga este procedimiento para ejecutar la prueba de curva de disparo automático y registre los resultados en el formulario de pruebas.

Paso

Acción

1

Cierre el interruptor automático.

2

Si el interruptor automático está equipado con una bobina de disparo por infratensión MN, conéctela a la fuente de alimentación con su tensión nominal o extraiga la bobina de disparo por infratensión MN.

3

Conecte un PC con el software EcoStruxure Power Commission instalado mediante un cable al puerto USB-C frontal de la unidad de control MicroLogic Active.

4

En el software EcoStruxure Power Commission, seleccione el interruptor automático y conéctese a él.

5

Seleccione la sección Prueba de disparo automático.

6

Seleccione Punto de prueba preconfigurado.

7

Seleccione la protección contra sobrecorriente que desea probar.

8

Haga clic en Ejecutar prueba.

9

Compruebe que el interruptor automático se dispare.

10

Compruebe que el botón azul de restablecimiento de disparo por fallo haya saltado.

11

Compruebe que el indicador LED de causa del disparo relacionado esté parpadeando en rojo.

12

Compruebe que los contactos SDE se hayan conmutado.

13

Tras la prueba, restablezca el interruptor automático.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?