DOCA0284ES-04

Solución de problemas: Operaciones de control desde las páginas web de IFE/EIFE

Definición

Las operaciones de control incluyen comandos para abrir y cerrar el aparato desde las páginas web de IFE o EIFE.

Para obtener información acerca de las operaciones de control realizadas desde las páginas web de IFE o EIFE, consulte las siguientes guías en Documentos relacionados al principio de esta guía:

  • DOCA0084•• Enerlin'X IFE - Servidor de panel Ethernet - Guía del usuario

  • DOCA0142•• Enerlin'X IFE - Ethernet Interfaz para un interruptor automático - Guía del usuario

  • DOCA0106•• Enerlin'X EIFE  - Interfaz Ethernet integrada para un interruptor automático seccionable MasterPacT MTZ  - Guía del usuario

El aparato no se puede controlar desde las páginas web de IFE o EIFE

Descripción del problema

Síntoma

Causas posibles

Soluciones

El aparato no se puede abrir ni cerrar.

Los botones Cerrar y Abrir no se muestran en la página web.

El control de la aplicación no está activado en la interfaz IFE.

Active el control de la aplicación pulsando el botón de prueba en la parte delantera de la interfaz IFE durante 10-15 s.

 

Mensaje en la página web:

Funcionamiento incorrecto del interruptor automático: el actuador está en modo manual. No se permiten comandos a distancia del interruptor automático

El modo de control del aparato está establecido en Manual.

Cambie el modo de control a Auto Remote.

Mensaje en la página web:

Funcionamiento incorrecto del interruptor automático: El modo de funcionamiento es local (no se permite el funcionamiento a través del control remoto).

El modo de control del aparato está establecido en Auto Local.

Cambie el modo de control a Auto Remote.

Mensaje en la página web:

El cierre ha fallado.

NOTA: No se muestra ningún mensaje si la acción de apertura falla.

Los comandos de control remoto están desactivados a causa del conmutador de bloqueo de la parte delantera de la interfaz IFE.

Coloque el conmutador de bloqueo de la parte delantera de la interfaz IFE en la posición de desbloqueo.

 

Comprobaciones adicionales

Si las acciones de solución de problemas descritas anteriormente no funcionan, consulte la información de solución de problemas referente a las Operaciones de control mecánico y Operaciones de control eléctrico.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?