DOCA0284ES-03

Página de inicio de Go2SE

@TW: topic shared between DOCA0265, DOCA0284 and DOCA0285

@experts: go2se landing page has changed; topic will be updated in the next revision of the guide

Presentación

Cuando se escanea el código QR de la parte frontal de un interruptor automático MasterPacT MTZ con un smartphone que tenga instalado un lector de códigos QR y esté conectado a Internet, aparece la página de inicio de Go2SE.

En la página de inicio se muestra lo siguiente:

  • Información sobre la unidad de control MicroLogic Active, incluida la información de trazabilidad.

  • ID de Zigbee y código de instalación de la unidad de control MicroLogic Active AP/EP.

  • Una lista de menús.

Descripción de la página de inicio

Es posible acceder a la página de inicio desde smartphones Android y iOS. Muestra la misma lista de menús con ligeras diferencias en la presentación.

En el siguiente ejemplo se muestra la página de inicio en un smartphone Android:

  1. Referencia comercial de la unidad de control MicroLogic Active

  2. Tipo de la unidad de control MicroLogic Active

  3. Número de serie de la unidad de control MicroLogic Active

  4. Menús de la página de inicio. Consulte las siguientes descripciones de los menús para obtener más información.

  5. Vínculo a Registro de productos Schneider Electric para registrar su producto

  6. Aplicaciones que se pueden descargar

Número de serie

El número de serie proporciona trazabilidad al codificar la fecha de fabricación y la ubicación de la unidad de control MicroLogic Active.

ID de Zigbee y código de instalación

Haga clic en Más detalles para obtener el ID de Zigbee y el código de instalación. Si se usa la detección selectiva, el ID de Zigbee permite detectar una unidad de control MicroLogic Active AP/EP con un Panel Server.

El ID de Zigbee (dirección IEEE) es un número hexadecimal de 16 caracteres, por ejemplo, 8C6FB9FFFEF7A574.

El código de instalación es un número hexadecimal de 36 caracteres, por ejemplo, 1F4A547964BC254A1F4A547964BC254ABC12.

Características

Seleccionar este menú permite acceder a la hoja de datos del producto, donde encontrará información detallada sobre la unidad de control MicroLogic Active.

Documentación

Seleccionar este menú permite acceder a las publicaciones técnicas de MasterPacT MTZ y MicroLogic Active, entre otras:

  • Certificados

  • Declaración de conformidad

  • Vídeos explicativos

  • Hojas de instrucciones

  • Guías de usuario

Aplicación mySchneider

Al seleccionar esta aplicación, se accede a la aplicación móvil de atención al cliente de Schneider Electric mySchneider, que se puede descargar en smartphones Android y iOS. Para conocer la compatibilidad de los smartphones, compruébela en la tienda de aplicaciones. La aplicación Customer Care ofrece instrucciones de autoservicio y acceso fácil a información y ayuda experta.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?