NHA2778904-12

Enregistreurs de données (PM2230)

L’appareil stocke chaque nouvelle valeur de minimum et de maximum avec horodatage pour toutes les valeurs instantanées (moyenne, total et chaque phase).

L’appareil enregistre également les informations suivantes :

  • Alarmes avec horodatage 1s

  • Paramètres configurés pour l’enregistrement de données

  • Données, d’historique des alarmes et journaux de diagnostic

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?