NHA2778905-12

Modo de control de tarifa activa

La tarifa activa se controla según el modo de tarifa.

  • Cuando la central de medida esté establecida en el modo Comando, la tarifa activa se controla mediante los comandos Modbus enviados desde su sistema de gestión de energía u otro dispositivo Modbus maestro.

  • Al establecer la central de medida en el modo de entrada, la tarifa activa se controla mediante el estado de las entradas digitales.

  • Cuando la central de medida está establecida en el modo Hora del día, la tarifa activa se controla en función del tipo de día, las horas de inicio y finalización y las fechas de inicio y finalización.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?