NHA2778905-12

Modelos y accesorios de la central de medida PM2200

La central de medida está disponible en varios modelos con accesorios optativos que ofrecen diversas opciones de montaje.

Modelos de central de medida

Central de medida Referencia comercial Descripción
PM2210 METSEPM2210 Central de medida de potencia y energía EasyLogic VAF con THD y POP, de montaje en panel frontal y factor de forma de 96 x 96 mm. Se ajusta a la precisión Clase 1.
PM2220 METSEPM2220 Central de medida de potencia y energía EasyLogic VAF con comunicaciones RS-485 y armónicos impares hasta el orden 15, de montaje en panel frontal y factor de forma de 96 x 96 mm. Se ajusta a la precisión Clase 1.
PM2230 METSEPM2230 Central de medida de potencia y energía EasyLogic VAF con comunicaciones RS-485 y armónicos impares hasta el orden 31, de montaje en panel frontal y factor de forma de 96 x 96 mm. Se ajusta a la precisión Clase 0.5S.

Accesorios de la central de medida

Central de medida Referencia comercial Descripción
Módulo de salida y entrada digital de 2 canales METSEPM2KDGTLIO22 y METSEPM2KDGTLIO22D Módulo de E/S digital con entrada y salida de 2 canales.
Módulo de salida y entrada analógica de 2 canales METSEPM2KANLGIO22 y METSEPM2KANLGIO22D Módulo de E/S analógica con entrada y salida de 2 canales.
Módulo de salida y entrada analógica de 1 canal METSEPM2KANLGIO11 y METSEPM2KANLGIO11D Módulo de E/S analógica con entrada y salida de un solo canal.
Módulo de entrada digital y salida de relé de 2 canales

METSEPM2K2DI2RO y METSEPM2K2DI2ROD

Módulo de relé con entrada digital y salida de relé de dos canales
NOTA: Únicamente los modelos de central de medida PM2230 admiten módulos de E/S.

Consulte las páginas del catálogo de la serie PM2000, disponible en www.se.com, o póngase en contacto con el distribuidor local de Schneider Electric si desea obtener información acerca de los adaptadores de montaje disponibles para la central de medida.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?