NHA2778905-12

Restablecimiento de alarmas mediante ION Setup

ION Setup permite restablecer las alarmas.

También se pueden restablecer las alarmas mediante la pantalla de la central de medida.

  1. Conecte la central de medida a ION Setup.
  2. Abra la pantalla Meter Resets.
  3. Seleccione los parámetros de alarma que desea borrar y haga clic en Reset.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?