NHA2778905-12

Configurar Retrofit

La siguiente configuración es necesaria para habilitar el modo de comunicaciones Retrofit en la central de medida.
  1. Vaya a Mant > Config.
  2. Escriba la contraseña de configuración (la contraseña predeterminada es “0”) y, a continuación, pulse OK.
  3. Pulse Com. Se muestra la pantalla Serial Port.
  4. Pulse Editar para seleccionar el parámetro Acumulada.
  5. Pulse - o + para desplazarse hasta Retrofit.
  6. Pulse OK para seleccionar la configuración Retrofit.
  7. Pulse ▲ para volver a la pantalla de configuración.
    NOTA: La configuración existente se perderá al realizar la nueva selección, por lo que se muestra una pantalla de confirmación.
    • Pulse para aceptar los cambios y volver a la pantalla de configuración.

    • Pulse No para mantener la configuración actual y volver a la pantalla de configuración.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?