NHA2778905-12

Guardar el contenido del registro de datos mediante ION Setup

ION Setup permite guardar el contenido del registro de datos.
  1. Inicie ION Setup y abra la central de medida en el modo de pantallas de datos (View > Data Screens). Consulte la ayuda de ION Setup para obtener instrucciones.
  2. Haga doble clic en Data Log #1 para recuperar los registros.
  3. Una vez que se han cargado los registros, haga clic con el botón derecho en cualquier punto del visualizador y seleccione Export CSV desde el menú emergente para exportar el registro completo.
    NOTA: Para exportar la entradas seleccionadas en el registro, haga clic en la primera entrada que desea exportar, mantenga pulsada la tecla MAYÚS y haga clic en la última entrada que desea exportar, y a continuación seleccione Export CSV desde el menú emergente.
  4. Vaya a la carpeta en la que desea guardar el archivo de registro de datos y a continuación haga clic en Save.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?