HRB1684303-15

Configuración de tarifas en el modo Entrada mediante la pantalla

Utilice la pantalla para configurar las tarifas de modo de entrada. También puede configurar las tarifas de modo de entrada usando ION Setup .

No es posible configurar ninguna tarifa de entrada digital si la entrada digital 1 no está disponible para su asociación. De igual modo, la entrada digital 2 deberá estar disponible para seleccionar más de dos tarifas.

El estado de las entradas digitales sirve para calcular el valor binario de la tarifa activa, donde “desactivado” = 0 y “activado” = 1. El cálculo del valor del número de las tarifas puede diferir en función del número de entradas digitales que puedan seleccionarse (es decir, de las entradas que puedan asociarse con la tarifa múltiple).

  1. Vaya a Mant > Config .
  2. Escriba el código de acceso de configuración (el valor predeterminado es “0”) y, a continuación, pulse OK.
  3. Vaya a Medid > Tarifa .
  4. Seleccione Modo y pulse Editar.
  5. Pulse + o para cambiar el ajuste a Entrada y, a continuación, pulse OK.
    NOTA: Si se muestra un aviso de error de asociación de entradas digitales, deberá salir de las pantallas de configuración de tarifas y eliminar la asociación de entradas digitales.
  6. Vaya a Tarifas y, a continuación, pulse Editar.
  7. Pulse + o - para cambiar el número de tarifas que desea configurar y a continuación, pulse OK.

    El número máximo de tarifas aplicables viene determinado por el número de entradas digitales disponibles.

  8. Vaya a Entradas y, a continuación, pulse Editar.

    Si procede, pulse + o - para cambiar el número de entradas digitales que desea utilizar para controlar la tarifa que se selecciona (activa). Press OK.

  9. Pulse la flecha arriba para salir y, a continuación, Yes para guardar los cambios.
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?