HRB1684303-15

Configuración de la captura de formas de onda mediante ION Setup

Es posible configurar la central de medida para capturar formas de onda cuando se registra un evento de bajada o subida o activarla manualmente sin que se produzcan eventos y exportar los datos de formas de onda a archivos COMTRADE.
NOTA: Consulte la lista de registros Modbus de su central de medida en www.se.com para obtener información de asignaciones Modbus e instrucciones básicas sobre la interfaz de comandos.
  1. Inicie ION Setup y conéctese a la central de medida.
  2. Abra la pantalla Waveform Configuration desde la carpeta Power Quality.
  3. Haga clic en Edit para configurar los parámetros Setup según sea necesario.
  4. Haga clic en Send (Enviar) para guardar los cambios realizados en la central de medida.

    Parámetros de captura de formas de onda disponibles mediante ION Setup

    Parámetro Valores Descripción
    Estado

    Activar

    Desactivar

    Activa o desactiva la captura de formas de onda en la central de medida
    Muestras por ciclo

    Muestras por ciclo:

    • 128 muestras/ciclo

    • 64 muestras/ciclo

    • 32 muestras/ciclo

    • 16 muestras/ciclo

    Selecciona las muestras por ciclo en función del requisito

    • Máximo de 8 ciclos a 128 muestras/ciclo

    • Máximo de 16 ciclos a 64 muestras/ciclo

    • Máximo de 32 ciclos a 32 muestras/ciclo

    • Máximo de 64 ciclos a 16 muestras/ciclo

    Asignación previa/posterior:

    • Ciclos previos: número de ciclos que se capturarán en las formas de onda antes de la activación de la forma de onda

    • Ciclos posteriores: número de ciclos que se capturarán en las formas de onda después de la activación de la forma de onda

    Los ciclos previos pueden configurarse en función de las muestras por ciclo

    • 1 – 8 (para 128 muestras/ciclo, la suma de los ciclos previos y posteriores debe ser 8)

    • 1 – 16 (para 64 muestras/ciclo, la suma de los ciclos previos y posteriores debe ser 16)

    • 1 – 32 (para 32 muestras/ciclo, la suma de los ciclos previos y posteriores debe ser 32)

    • 1 – 64 (para 16 muestras/ciclo, la suma de los ciclos previos y posteriores debe ser 64)

    Los ciclos posteriores se configurarán automáticamente en función de los ciclos previos

    NOTA: Se recomienda al usuario final que configure un número equivalente de ciclos previos y posteriores para visualizar eventos de bajada/subida en la forma de onda.
    Modo

    Circular

    Selecciona el modo circular

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?