HRB1684303-13

Implantación de pasarela Ethernet

Es importante atender a la información de implantación específica al utilizar la central de medida como pasarela Ethernet.

Soporte de firmware

La funcionalidad de pasarela Ethernet está disponible en la versión de firmware 2.0.1 o superior.

Direccionamiento

Es posible usar la dirección de esclavo 255 o la ID de unidad configurada en los parámetros en serie de la central de medida pasarela para enviar una solicitud a la propia central de medida activada como pasarela. La central de medida pasarela remite los mensajes enviados con otras ID de unidad a los dispositivos esclavos RS-485.

Mensajes de transmisión

La central de medida pasarela procesa los mensajes de transmisión (es decir, los mensajes enviados la ID de unidad 0). Puede configurar si los mensajes de transmisión se envían o no a los dispositivos esclavos.

Conexiones de Modbus TCP/IP maestro

Se puede configurar el número máximo de conexiones Modbus TCP maestro para la pasarela Ethernet. Es el mismo que el número máximo de conexiones Modbus TCP/IP totales configuradas en la central de medida con pasarela activada.

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?