HRB1684303-15

Realizar restablecimientos globales mediante la pantalla

Los restablecimientos globales le permiten borrar todos los datos de un tipo concreto, como por ejemplo todos los valores de energía o todos los valores mínimos/máximos.
  1. Vaya a Mant > Restablecimientos .
  2. Desplace el cursor de modo que quede señalado Restblcs. glob y, a continuación, pulse Selección.
  3. Desplace el cursor de modo que quede señalado el parámetro que desea restablecer y, a continuación, pulse Restb.
    Opción Descripción

    Inicializacn. medidor

    Borra todos los datos relacionados en esta tabla (energía, demanda, valores mínimos/máximos, contadores, registros, temporizadores, y datos de medición de entradas).

    Energías

    Borra todos los valores de energía acumulada (kWh, kVARh y kVAh).

    Demandas

    Borra todos los registros de demanda.

    Mín/máx

    Borra todos los registros mínimos y máximos.

    Regs y contdrs alarm

    Borra todos los registros de alarmas y todos los contadores de alarmas.

    Tmprs y contdrs E/S

    Borra todos los contadores de E/S y restablece todos los temporizadores.

    Medición entradas

    Borra los datos de energía de las mediciones de entrada.

  4. Escriba el código de acceso de restablecimiento (el valor predeterminado es “0”) y, a continuación, pulse OK.
  5. Pulse para confirmar el restablecimiento, o No para cancelarlo y volver a la pantalla anterior.

    Para realizar restablecimientos usando ION Setup , consulte el tema sobre “PM5500 / PM5600 / PM5700 ” en la ayuda en línea de ION Setup o en el manual ION Setup Device Configuration Guide, disponible desde www.se.com .

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?