HRB1684303-17

Configuración manual del reloj de la central de medida usando las páginas web

NOTA: Consulte la sección Restauración de ajustes de configuración desactivados temporalmente en las páginas web para saber si estas funciones están disponibles a su central de medida.

Puede configurar manualmente el reloj de la central de medida usando las páginas web.

NOTA: Únicamente es posible establecer la hora de forma manual si Activar sincronización horaria de red está configurada en No.
  1. Inicie sesión en las páginas web de la central de medida.
  2. En función de la versión de firmware de la central de medida, haga clic en Configuración > Configuración de fecha/hora O haga clic en Configuración > Comunicación > Ajustes de fecha y hora.
  3. Use las listas desplegables para establecer la hora y fecha que desea enviar a la central de medida.
    NOTA: La entrada predeterminada es la fecha y hora actual de la central de medida.
  4. Haga clic en Guardar cambios o Aplicar cambios para guardar la hora en la central de medida.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?