HRB1684303-16

Configuración de alarmas personalizadas mediante ION Setup

Utilice ION Setup para configurar alarmas personalizadas (Pers1s).
  1. Seleccione la alarma personalizada que desea configurar y, a continuación, haga clic en Enable para visualizar las opciones de configuración.
  2. Utilice la lista desplegable para seleccionar el parámetro que desea configurar para la alarma personalizada.
  3. Utilice el cuadro Label para definir el nombre de la alarma personalizada.
  4. Utilice la lista desplegable para seleccionar la condición de umbral que desea supervisar:
    • Condición de exceso: condición de alarma que se produce cuando el valor se sitúa por encima del valor de umbral de activación.
    • Condición de déficit: condición de alarma que se produce cuando el valor se sitúa por debajo del valor de umbral de activación.
    • Exceso (absoluto): condición de alarma que se produce cuando el valor absoluto se sitúa por encima del valor de umbral de activación.
    • Déficit (absoluto): condición de alarma que se produce cuando el valor absoluto se sitúa por debajo del valor de umbral de activación.
  5. Configure el resto de parámetros de configuración de alarma.
  6. Haga clic en OK, y a continuación en Send para guardar los cambios en la central de medida.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?