HRB1684303-15

Configuración de alarmas lógicas mediante ION Setup

Use ION Setup para configurar las alarmas lógicas.
NOTA: En primer lugar, deberá configurar las alarmas que desea utilizar como entradas de una determinada alarma lógica. Si, por ejemplo, utiliza una alarma estándar (1s) como una de las entradas, deberá configurar sus parámetros de umbral de activación, umbral de desactivación y retardo.
  1. Seleccione la alarma lógica que desea configurar y, a continuación, haga clic en Edit.
  2. Seleccione las alarmas que desea utilizar como entradas de la alarma lógica.
  3. Haga clic en el botón de la flecha doble para desplazar la alarma seleccionada hasta el recuadro Selected  (max  4) y, a continuación, haga clic en OK.
  4. Configure el resto de parámetros de configuración de alarma.
  5. Haga clic en OK, y a continuación en Send para guardar los cambios en la central de medida.
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?