HRB1684303-15

Visualización de los datos de medición de entrada mediante la pantalla de la central de medida

Puede utilizar la pantalla de la central de medida para visualizar los datos de medición de entradas.
  1. Vaya a Energía > MedEn > Dem .
  2. Seleccione un canal de medición de entradas para ver los datos de medición de entradas.
    NOTA: La pantalla muestra valores de acumulación de 0 al 99999. La pantalla vuelve a situarse en 0 cuando el valor acumulado alcanza 100.000 y comienza a contar de nuevo.
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?