8536IB1905DE-05

Förderband – Zwei Richtungen

Dieser Funktionsblock dient zur Verwaltung eines Förderbands, das in zwei Richtungen betrieben wird.

Förderband – Zwei Richtungen – Funktionsblock

Modbus-TCP-Eingänge – Förderband – Zwei Richtungen

Eingangsbezeichnung Adresse Startbit Größe (Bits)
Vorwärtslauf 8501 0 1
Rückwärtslauf 8501 1 1
Auslösung – Zurücksetzen 8501 3 1

Modbus-TCP-Ausgänge – Förderband – Zwei Richtungen

Ausgangsbezeichnung Adresse Startbit Größe (Bits)
Thermische Überlast – Zeit bis Reset 450 0 16
Schutz-Auslösung – Meldung 1 452 0 16
Schutz-Auslösung – Meldung 2 453 0 16
Schutz-Alarm – Meldung 1 461 0 16
Schutz-Alarm – Meldung 2 462 0 16
Durchschnittlicher I-Effektivwert 500 0 32
Thermische Überlast – Zeit bis Auslösung 511 0 16
Bereit 3201 0 1
Vorwärtslauf – Status 3201 1 1
Ausgelöst 3201 2 1
Alarm 3201 3 1
Last – In Betrieb 3201 8 1
Bereit für Reset 3201 9 1
Last – Start 3201 15 1
Rückwärtslauf – Status 3202 1 1
Asset-Alarm 3202 3 1
Vorgeschaltet liegt Spannung an – 1 3202 12 1
Vorgeschaltet liegt Spannung an – 2 3202 13 1
Bypass-Befehlsstatus 3215 0 1
Lokaler Status Vorwärtslauf 3215 1 1
Lokaler Status Rückwärtslauf 3215 2 1
Prognosealarm – Status 3217 0 16
PV-Eingang 0 3224 0 16
PV-Eingang 1 3225 0 16
PV-Eingang 2 3226 0 16
PV-Eingang 3 3227 0 16
PV-Eingang 4 3228 0 16
PV-Schalter 0 3230 0 1
PV-Schalter 1 3230 1 1
PV-Schalter 2 3230 2 1
PV-Schalter 3 3230 3 1
PV-Schalter 4 3230 4 1
Motor – Genutzte Wärmekapazität 9630 0 8
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?