8536IB1905DE-05

Asset Management-Dataset

Asset Management-Dataset

Länge (Byte)

Name

20

VendorName

32

ProductCode

7

MajorMinorRev

64

VendorURL

32

ProductName

20

ModelName

20

SerialNumber

4

Zeit (Modul) EIN

4

Betriebszeit Schalter

2

Anzahl Ereignisse (Geräteereignisse)

4

Anzahl Schützzyklen

4

Anzahl Aus-/Wiedereinschaltvorgänge Gerät

4

Anzahl der SIL-Starter-Stopps

2

Max. I-Effektivwert

4

Durchschnittlicher I-Effektivwert

2

Max. durchschnittliche Spannung

2

Durchschnittliche Spannungslebensdauer

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?