8536IB1905DE-05

TeSys island – E/A-Daten

TeSys™ island generiert und sendet erweiterte Daten an die SPS, um die Maschineneffizienz und das Asset Management zu verbessern. E/A-Daten sind auf System- und Avatar-Ebene verfügbar. Zu den Arten von E/A-Daten gehören Steuerung, Diagnose, Energie und Asset Management. In den folgenden Tabellen werden die für die Avatars verfügbaren Ein- und Ausgänge beschrieben. Die folgenden Tabellen können zur Unterstützung der Programmierung von SPS-Funktionsblocks von Drittanbietern verwendet werden, wenn vordefinierte Funktionsblocks nicht verfügbar sind.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?