8536IB1905DE-05

System-Avatar

Der Funktionsblock SystemAvatar gibt den Status des System-Avatars zurück.

Funktionsblock SystemAvatar

Modbus-TCP-Eingänge – System-Avatar

Eingangsbezeichnung

Adresse

Startbit

Größe (Bits)

Auslösung – Zurücksetzen

8501

3

1

Modbus-TCP-Ausgänge – System-Avatar

Eingangsbezeichnung

Adresse

Startbit

Größe (Bits)

System betriebsbereit

3201

1

1

Forcierungsmodus

3201

2

1

Geringfügiges Ereignis

3201

3

1

Pre-Operational

3201

4

1

Störmodus

3201

5

1

Testmodus

3201

6

1

IP-Adresse

64000

0

32

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?