8536IB1905DE-05

Azyklische EtherNet/IP-Daten

Das TeSys™ island unterstützt die folgenden EtherNet/IP-Objekte für explizite Meldungen:

Azyklische EtherNet/IP-Daten

Objektbezeichnung Objektklassen-ID Instanz Anmerkung

Systemdiagnose

0x67

1

Das System ist immer 1.

System-Energie

0x68

1

System Asset Management

0x69

1

Systemzeit

0x70

1

Steuerung

0x6A

10–99:

Jeder Avatar enthält sein eigenes Steuerungs-, Energie- und Diagnoseobjekt.

Energy

0x6B

10–99:

Diagnose

0x6C

10–99:

Asset Management

0x6D

101–199:

 Für jedes Gerät ist eine Instanz des Asset Management-Objekts vorhanden.

Kombinierte Systemleistung

0x6F

1

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?