8536IB1905PTBR-05

Transportador com dois sentidos de rotação

Este bloco de funções é usado para gerenciar um transportador com dois sentidos de rotação.

Bloco de funções Transportador com dois sentidos de rotação

Entradas Modbus TCP — Transportador com dois sentidos de rotação

Nome da entrada Endereço Bit inicial Tamanho (bits)
Acionar avanço 8501 0 1
Acionar reversão 8501 1 1
Reinicialização de disparo (trip reset) 8501 3 1

Saídas Modbus TCP — Transportador com dois sentidos de rotação

Nome da saída Endereço Bit inicial Tamanho (bits)
Tempo de sobrecarga térmica até a reinicialização 450 0 16
Mensagem de disparo de proteção 1 452 0 16
Mensagem de disparo de proteção 2 453 0 16
Mensagem de alarme de proteção 1 461 0 16
Mensagem de alarme de proteção 2 462 0 16
Média de IRMS 500 0 32
Tempo de sobrecarga térmica até o disparo 511 0 16
Ready 3201 0 1
Status de avanço 3201 1 1
Tripped 3201 2 1
Alarm 3201 3 1
Carga em regime permanente 3201 8 1
Pronto para reinicializar 3201 9 1
Carga partindo 3201 15 1
Status de reversão 3202 1 1
Alarme de ativo 3202 3 1
Tensão a montante presente 1 3202 12 1
Tensão a montante presente 2 3202 13 1
Status do comando de bypass 3215 0 1
Status de avanço local 3215 1 1
Status de reversão local 3215 2 1
Status de alarme preditivo 3217 0 16
Entrada de PV 0 3224 0 16
Entrada de PV 1 3225 0 16
Entrada de PV 2 3226 0 16
Entrada de PV 3 3227 0 16
Entrada de PV 4 3228 0 16
Contator de PV 0 3230 0 1
Contator de PV 1 3230 1 1
Contator de PV 2 3230 2 1
Contator de PV 3 3230 3 1
Contator de PV 4 3230 4 1
Capacidade térmica utilizada do motor 9630 0 8
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?