8536IB1905DE-05

Zyklische EtherNet/IP-Daten

Das TeSys island kann eine einzelne EtherNet/IP-Verbindung verwenden, um Echtzeitdaten mit Hilfe eines einzigen zyklischen Eingangs-Datasets und eines einzigen zyklischen Ausgangs-Datasets mit allen Avatars auszutauschen.

Zyklisches Ausgangs-Dataset

Avatar 1 – Ausgangs-Dataset

Avatar 2 – Ausgangs-Dataset

Avatar 3 – Ausgangs-Dataset

Avatar N – Ausgangs-Dataset

Zyklisches Eingangs-Dataset

Avatar 1 – Eingangs-Dataset

Avatar 2 – Eingangs-Dataset

Avatar 3 – Eingangs-Dataset

Avatar N – Eingangs-Dataset

Die Avatar-Datensatz-Reihenfolge entspricht der Avatar-Reihenfolge im digitalen Tool, das zur Erstellung der Inselkonfiguration verwendet wurde. Die nachstehende Tabelle enthält ein Beispiel:

Reihenfolge von Avatars im digitalen Tool

Reihenfolge der Datasets im zyklischen Eingangs-/Ausgangs-Dataset

Avatar (Beispiel)

1

1

System

2

2

IOM

3

3

Sichere Rückwärtsstarter-Kat. 1 und 2

4

4

DOL-Starter

5

5

DOL-Förderband

Zyklische EtherNet/IP-Daten

Objektbezeichnung Objektklassen-ID Instanz

Zyklisches Ausgangs-Dataset

0x04

0x64

Zyklisches Eingangs-Dataset

0x04

0x65

Das TeSys island unterstützt die EtherNet/IP-Kommunikation der Klasse 1 mit einem zyklischen Transportauslöser.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?