Leistungsschnittstellenmodul ohne E/A (Messung)
Dieser Funktionsblock dient zur Überwachung des Stroms in einem externen Leistungsgerät, wie z. B. einem Halbleiterrelais, Softstarter oder Frequenzumrichter.
Modbus-TCP-Eingänge – Leistungsschnittstellenmodul ohne E/A (Messung)
|
Eingangsbezeichnung |
Adresse |
Startbit |
Größe (Bits) |
|---|---|---|---|
|
Auslösung – Zurücksetzen |
8501 |
3 |
1 |
Modbus-TCP-Ausgänge – Leistungsschnittstellenmodul ohne E/A (Messung)
|
Ausgangsbezeichnung |
Adresse |
Startbit |
Größe (Bits) |
|---|---|---|---|
|
Thermische Überlast – Zeit bis Reset |
450 |
0 |
16 |
|
Schutz-Auslösung – Meldung 1 |
452 |
0 |
16 |
|
Schutz-Auslösung – Meldung 2 |
453 |
0 |
16 |
|
Schutz-Alarm – Meldung 1 |
461 |
0 |
16 |
|
Schutz-Alarm – Meldung 2 |
462 |
0 |
16 |
|
Motor – Temperatur |
464 |
0 |
16 |
|
Durchschnittlicher I-Effektivwert |
500 |
0 |
32 |
|
Thermische Überlast – Zeit bis Auslösung |
511 |
0 |
16 |
|
Bereit |
3201 |
0 |
1 |
|
Ausgelöst |
3201 |
2 |
1 |
|
Alarm |
3201 |
3 |
1 |
|
Last – In Betrieb |
3201 |
8 |
1 |
|
Bereit für Reset |
3201 |
9 |
1 |
|
Last – Start |
3201 |
15 |
1 |
|
Vorgeschaltet liegt Spannung an – 1 |
3202 |
12 |
1 |
|
Motor – Genutzte Wärmekapazität |
9630 |
0 |
8 |