Azyklische PROFINET-Daten
Die azyklische Kommunikation wird in PROFINET mit niedriger Priorität behandelt – normalerweise immer eine Anforderung nach der anderen –, wenn keine zyklische Kommunikation auf dem Buskoppler stattfindet. Wenn das Servergerät eine azyklische Anforderung nicht sofort verarbeiten kann, sendet es ein Signal an das Client-Gerät, dass sich die Antwort verzögert. Das Client-Gerät wartet für einen begrenzten Zeitraum auf die Antwort, bis der Server die Anforderung verarbeitet hat. Auf diese Weise kann der Server bei Bedarf die Anzahl der Anforderungen, die es empfängt, reduzieren.
TeSys™ island unterstützt die folgenden Untersteckplatz- und Indexbereiche für den Austausch von azyklischen PROFINET-Datasets.
Azyklische PROFINET-Daten
|
Dataset |
Steckplatz |
Untersteckplatz |
Index |
| Systemdiagnose | 0 | 3 | 1 |
| System-Energie 1 | 0 | 3 | 2 |
| System-Energie 2 | 0 | 3 | 3 |
| System Asset Management | 0 | 3 | 4 |
| Kombinierte Systemleistung | 0 | 3 | 5 |
| Systemzeit | 0 | 3 | 6 |
| Steuerung | 1–21 | 3 | 0 |
| Energie | 1–21 | 3 | 1 |
| Diagnose | 1–21 | 3 | 2 |
| Asset Management | 101–121 | 3 | 0 |
In den folgenden Abschnitten werden die azyklischen Datasets aufgeführt, die von TeSys™ island unterstützt werden. Die Angaben gelten sowohl für PROFINET als auch für PROFIBUS.