8536IB1905DE-05

Asset Management

Avatar-Wartungsdatenausgänge

E/A-Name

Datentyp

Größe (Bits)

Faktor

Wert

Beschreibung

Zeit (Modul) Ein

UDINT

32

1

0 bis 4.294.967.295
in Schritten von 1

Zeigt (in Stunden) an, wie lange das Modul in seiner Lebensdauer eingeschaltet war.

Betriebszeit Schalter

UDINT

32

1

0 bis 4.294.967.295
in Schritten von 1

Zeigt (in Stunden) an, wie lange das Schütz geschlossen war.

Anzahl Ereignisse (Geräteereignisse)

UINT

16

1

0 bis 65.535
in Schritten von 1

Zeigt an, wie oft in diesem Modul ein Geräteereignis aufgetreten ist. Dieser Wert umfasst nicht Geräteereignisse, die das Speichern des nichtflüchtigen Speichers beschädigen oder verhindern.

Anzahl Schützzyklen

UDINT

32

1

0 bis 4.294.967.295
in Schritten von 1

Zeigt an, wie oft das Schütz vom geöffneten in den geschlossenen Zustand versetzt wurde.

Anzahl Aus-/Wiedereinschaltvorgänge Gerät

UDINT

32

1

0 bis 4.294.967.295
in Schritten von 1

Zeigt an, wie oft das Gerät eingeschaltet wurde.

Anzahl der SIL-Starter-Stopps*

UDINT

32

1

0 bis 4.294.967.295
in Schritten von 1

Zeigt die Anzahl der Spiegelrelaisbetriebsvorgänge an.

Max. I-Effektivwert

UINT

16

0,1

0 bis 65.535
in Schritten von 1

Zeigt den maximalen Strom an (A), der vom Gerät in seiner Lebensdauer gemessen wurde.

Lebensdauer – Durchschnittlicher I-Effektivwert

UDINT

32

0,001

0 bis 4.294.967.295
in Schritten von 1

Durchschnittlicher Stromeffektivwert (A), der vom Gerät in seiner Lebensdauer gemessen wurde (Gesamtstrom / Zeit Strom EIN).

Max. durchschnittliche Spannung

UINT

16

1

0 bis 65.535
in Schritten von 1

Zeigt die maximale Spannung an ( V ), die vom Gerät in seiner Lebensdauer gemessen wurde.

Durchschnittliche Spannungslebensdauer

UNIT

16

1

0 bis 65.535
in Schritten von 1

Zeigt die durchschnittliche in der Lebensdauer gemessene Spannung an (V).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?