8536IB1905DE-05

Motor – Zwei Geschwindigkeiten/Zwei Richtungen – SIL-Stopp, Verdrahtungskat. 3/4

Dieser Funktionsblock dient zur Verwaltung eines Motors mit zwei Geschwindigkeiten in zwei Richtungen (vorwärts und rückwärts) funktionskonform mit Stoppkategorie 0 oder Stoppkategorie 1 für Verdrahtungskategorie 3 und 4.*

Funktionsblock „MotorTwoSpeedsTwoDirectionsSILStopCat3and4“

Modbus-TCP-Eingänge

Eingangsbezeichnung Adresse Startbit Größe (Bits)
Vorwärtslauf hoch 8501 0 1
Rückwärtslauf hoch 8501 1 1
Auslösung – Zurücksetzen 8501 3 1
Vorwärtslauf niedrig 8501 6 1
Rückwärtslauf niedrig 8501 7 1

Modbus-TCP-Ausgänge

Ausgangsbezeichnung Adresse Startbit Größe (Bits)
Thermische Überlast – Zeit bis Reset 450 0 16
Schutz-Auslösung – Meldung 1 452 0 16
Schutz-Auslösung – Meldung 2 453 0 16
Schutz-Alarm – Meldung 1 461 0 16
Schutz-Alarm – Meldung 2 462 0 16
Durchschnittlicher I-Effektivwert 500 0 32
Thermische Überlast – Zeit bis Auslösung 511 0 16
Bereit 3201 0 1
Ausgelöst 3201 2 1
Alarm 3201 3 1
Vorwärtslauf niedrig – Status 3201 5 1
Vorwärtslauf hoch – Status 3201 6 1
Last – In Betrieb 3201 8 1
Bereit für Reset 3201 9 1
Rückwärtslauf niedrig – Status 3201 12 1
Rückwärtslauf hoch – Status 3201 13 1
Last – Start 3201 15 1
Asset-Alarm 3202 3 1
Vorgeschaltet liegt Spannung an – 1 3202 12 1
Vorgeschaltet liegt Spannung an – 2 3202 13 1
Vorgeschaltet liegt Spannung an – 3 3202 14 1
Vorgeschaltet liegt Spannung an – 4 3202 15 1
Motor – Genutzte Wärmekapazität 9630 0 8
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?