Asset Management
Dieser Funktionsblock gibt Wartungs- und Produktidentifikationsinformationen der Geräte zurück.
Modbus-TCP-Ausgänge – Asset Management
|
Ausgangsbezeichnung |
Adresse |
Startbit |
Größe (Bits) |
|---|---|---|---|
|
Anzahl Aus-/Wiedereinschaltvorgänge Gerät |
24 |
0 |
32 |
|
Anzahl Schützzyklen |
26 |
0 |
32 |
|
Zeit (Modul) Ein |
28 |
0 |
32 |
|
Betriebszeit Schalter |
30 |
0 |
32 |
|
Lebensdauer – Durchschnittlicher I-Effektivwert |
35 |
0 |
32 |
|
Max. I-Effektivwert |
32 |
0 |
16 |
|
Anzahl Geräteereignisse |
33 |
0 |
16 |
|
Durchschnittliche Spannungslebensdauer |
34 |
0 |
16 |
|
Anzahl der SIL*- Starter-Stopps |
40 |
0 |
32 |
|
Max. durchschnittliche Spannung |
32 |
0 |
16 |