DOCA0271KO-00

AOI를 통한 데이터 액세스

사용할 AOIs 를 설정한 후 다음을 수행합니다:

  1. 프로그램을 다운로드하십시오.

  2. PLC를 실행 모드로 설정합니다.

장치가 제대로 설정되어 있고, 트립이나 기타 이벤트가 없는 경우, 순환 시스템 AOI는 시스템이 작동 중임을 표시해야 합니다.

Acyclic 데이터를 보려면 적절한 명시적 메시지에 액세스해야 합니다. 참조 Acyclic 데이터 호출...을 클릭합니다. 여기에 표시된 바와 같이, 장치는 현재 비순환 시스템 진단 AOI 내의 시스템 마이너 이벤트 카운터를 통해 기록된 하나의 마이너 이벤트를 가지고 있습니다.

이 값은 순환 시스템 AOI 내에서 Minor Event Reset 비트를 뒤집어서 재설정할 수 있습니다.

Acyclic 시스템 진단 데이터를 새로 고친 후 (참조 Acyclic 데이터 호출) 이면, 카운터가 0으로 돌아갑니다.

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.