DOCA0271KO-00

Acyclic 버퍼를 통해 데이터 액세스

AOIs는 SINT, INT, DINT, REAL 및 BOOL 데이터 유형만 입력/출력 매개변수로 노출할 수 있습니다. 이 제약 조건으로 인해 STRING 레지스터는 비순환 데이터 버퍼 내에 배치되며 그곳에서 액세스할 수 있습니다.

비트를 토글하여 비트에 액세스한 후 (참조 Acyclic 데이터 호출) 에, STRING 데이터가 AOI에 나타나지 않습니다. 대신 Acyclic 데이터 버퍼 내에 나타납니다. 이 버퍼는 명명 규칙이 있는 컨트롤러 태그 목록에서 찾을 수 있습니다. {DeviceName}_AcyclicBuffer...을 클릭합니다.

나머지 데이터는 AOI 내에서 액세스할 수 있습니다.

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.